This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:DRDY

Guru**** 2976630 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939923/ads131m08-drdy

器件型号:ADS131M08

大家好、

使用默认的 ADC 初始化配置、可以发现 DRDY 引脚为高电平、返回值0x00、0x01、0x02和0x03寄存器不是默认值。 DRDY 引脚处于高电平的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、


    首先、我要检查 ADS131M08的时钟源。 客户是在使用振荡器/晶体还是在 CLKIN 上使用外部时钟? 无论如何、我会让他们验证器件是否收到时钟信号。

    我还会检查时钟寄存器(03h)。 首先、检查位7的设置以了解晶体振荡器设置。 然后、我将检查位15至8以确保启用所有 ADC。

    我也担心他们不能读取 ID 寄存器。 该寄存器应硬连线到正确的值。 我会让客户直接读取该寄存器。 这将是读取地址0h 处的一个寄存器。 读取该值的方法见数据表第37页的图41。 您可以找到下图:

    让他们尝试此命令、并使用示波器捕获 SPI 通信。 当他们能够执行此操作时、在对此线程的回复上发布一个范围快照。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、


    我已经听过您的声音了一段时间、因此我想我会检查您客户的问题。 在我的上一篇文章中、我对器件的时钟设置提出了一些建议、以确保器件正在接收时钟。 我还建议客户可以读取寄存器以确认器件的配置。

    我现在要关闭这个线程。 但是、如果您的客户仍有问题、请将问题发回、我们可以继续处理此问题。


    吴约瑟