您好!
在我们的项目中、我们考虑了 DAC121C085 VSSOP 封装。
因为我们需要在电路中使用多个 DAC。 通过考虑 I2C 寻址、我可以在电路中使用的最大器件数是多少。
谢谢、此致、
Arumugam.p
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我们的项目中、我们考虑了 DAC121C085 VSSOP 封装。
因为我们需要在电路中使用多个 DAC。 通过考虑 I2C 寻址、我可以在电路中使用的最大器件数是多少。
谢谢、此致、
Arumugam.p
您好、Arumugam、
100kΩ 和2.5kΩ 仅是关断模式。 这些要求对器件进行供电并手动设置以启用断电模式。
如果器件未通电、则输出实际上主要由 ESD 二极管决定。 因此、您将看到高阻抗、直到输出超过±0.3V、此时它将具有低阻抗二极管行为。
如果您的器件已通电且 DAC 处于线性范围内、则输出阻抗为典型7.5Ω Ω、如数据表所示。 当您接近电源轨(GND 和 VDD)时、阻抗会更大、因为输出放大器没有在线性范围内运行的余量。
谢谢、
Paul
尊敬的 Paul:
感谢您的支持。
支持外部基准电压的 DAC121C085。
因此、我们将无噪声2.5V 稳压器输出 (LP2980)连接到 DAC VREF 引脚7。
由于我找不到使用不同电压的 VREF 和 VA 应用电路、因此需要您的帮助来了解以下几点。
DAC121C085可选择为 VA 和 VREF 连接两种不同的电压
2、VA 连接3.3V、VREF 连接2.5V (请确认此配置是否正常工作)、请查看以下电路并分享您的意见。
您好、Arumugam、
需要注意的几个点
1.我没有看到 I2C 线路上拉、请确保这些线路上拉。
2.对于 LP2980、4.7uF 也是不错的选择、请确保选择的输出电容器必须满足最小电容和等效串联电阻(ESR)范围的要求。 请参阅 LP2980数据表、了解有关电容器的建议。
3. DAC 的输出连接在何处?
除了以上几点、这个电路对我来说看起来很好。 VA 和 Vref 均可去耦。
如果您需要更多帮助、请告诉我。
此致、
AK