This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121C085:寻址

Guru**** 1183590 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC121C085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/945535/dac121c085-addressing

器件型号:DAC121C085

您好!

在我们的项目中、我们考虑了 DAC121C085 VSSOP 封装。

因为我们需要在电路中使用多个 DAC。 通过考虑 I2C 寻址、我可以在电路中使用的最大器件数是多少。

谢谢、此致、

Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    单个 I2C 总线上的 DAC121C085器件的最大数量限制为9。  此外、请注意、总线上有一系列地址不能被任何其他器件使用。  它们在表1中表示。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的支持和回答。

    我了解从地址列表中列出的9个寻址。

    不会在我们的设计中使用寻址。

    我想知道浮点引脚将如何考虑位变化。 在浮动期间、DAC 中是否有任何内部配置?

    谢谢、此致、

    Arumugam.p  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    该器件可以检测到引脚未连接到任何设备。  它将其视为第三状态。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的支持。

    您能不能帮助我更好地了解 RDAC 电阻。

    在什么情况下可以启用100K 和2.5K?

    假设我没有施加 DAC VCC 电压,输出阻抗是多少?

    假设 DAC 输出电压设置为零电压,输出阻抗是多少?

     

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在星期一的上午进行介绍。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    100kΩ 和2.5kΩ 仅是关断模式。  这些要求对器件进行供电并手动设置以启用断电模式。

    如果器件未通电、则输出实际上主要由 ESD 二极管决定。  因此、您将看到高阻抗、直到输出超过±0.3V、此时它将具有低阻抗二极管行为。

    如果您的器件已通电且 DAC 处于线性范围内、则输出阻抗为典型7.5Ω Ω、如数据表所示。  当您接近电源轨(GND 和 VDD)时、阻抗会更大、因为输出放大器没有在线性范围内运行的余量。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的支持。

    如果需要进一步澄清,我会回来。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的支持。

    支持外部基准电压的 DAC121C085。

    因此、我们将无噪声2.5V 稳压器输出 (LP2980)连接到 DAC VREF 引脚7。

    由于我找不到使用不同电压的 VREF 和 VA 应用电路、因此需要您的帮助来了解以下几点。

    DAC121C085可选择为 VA 和 VREF 连接两种不同的电压

    2、VA 连接3.3V、VREF 连接2.5V (请确认此配置是否正常工作)、请查看以下电路并分享您的意见。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    图像似乎未正确加载。

    而不是您的问题。  该器件可接受从1V 到 VA 电源电压的外部基准、因此 VA=3.3V 和 VREF=2.5V 完全正常。  您应该在两个引脚上放置一个去耦电容器、只需确保基准源可以接受 VREF 的电容。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的支持。

    我得到了您的准确答案。 请查找原理图捕捉。  

    请确保过滤器盖正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arumugam、

    您的图像未再次上载到帖子中。 要将图像放入帖子中、请勿使用复制/粘贴到帖子中。 使用开机自检上方的图像图标、可让您"插入/编辑媒体"。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    我希望您能看到图像。

    请帮助我们、我们的电路将正常工作、并且可以在 REF LDO (U3)和 DAC U2参考引脚附近进行滤波、或者需要进行改进。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    需要注意的几个点  

    1.我没有看到 I2C 线路上拉、请确保这些线路上拉。

    2.对于 LP2980、4.7uF 也是不错的选择、请确保选择的输出电容器必须满足最小电容和等效串联电阻(ESR)范围的要求。 请参阅 LP2980数据表、了解有关电容器的建议。

    3. DAC 的输出连接在何处?

    除了以上几点、这个电路对我来说看起来很好。 VA 和 Vref 均可去耦。   

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致、

    AK