This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:如何使用 AFE4404来配置外部 LED 驱动器电路?

Guru**** 2547490 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950670/afe4404-how-could-i-use-afe4404-to-syn-external-led-driver-circuit

器件型号:AFE4404

您好的支持:

UVC LED 的 VF 将超过8V。

AFE4404无法驱动高压 LED。

我将创建一个外部高电压 LED 驱动器电路。

但我想将 LED 驱动器电路与 AFE4404同步。

如何同步?

上拉 TX1引脚上的电阻器。

当打开 LED 时、TX1将从高电平变为低电平。

那么,使用该信号来模拟外部 LED 驱动器电路吗?

这样做是否会有问题?

或者、还有其他好方法可以将外部 LED 驱动器电路与 AFE4404相结合?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、将来、

    是的、您应该能够在 TX 引脚上使用一个拉电阻器来连接 TX_SUP 电压、并且有可能在 TX 引脚上使用一个电平转换器来达到触发外部 LED 驱动器电路所需的电压电平。