请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4404 您好的支持:
UVC LED 的 VF 将超过8V。
AFE4404无法驱动高压 LED。
我将创建一个外部高电压 LED 驱动器电路。
但我想将 LED 驱动器电路与 AFE4404同步。
如何同步?
上拉 TX1引脚上的电阻器。
当打开 LED 时、TX1将从高电平变为低电平。
那么,使用该信号来模拟外部 LED 驱动器电路吗?
这样做是否会有问题?
或者、还有其他好方法可以将外部 LED 驱动器电路与 AFE4404相结合?
此致