大家好、我想使用 ADS1146进行单次转换。 以下流程是否正确?
1.上电复位
2.发送 SDATAC
3.配置寄存器
4. WAKEUP->SYNC->等待延迟低->RDATA->睡眠
此过程是否正确?
~~~您的想法
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ming、
参考:
9.5.3.1唤醒(0000 000x)在发出睡眠命令后使用 WAKEUP 命令为器件加电。 执行 WAKEUP 命令后、器件在第8个 SCLK 的下降沿上电。
9.5.3.2睡眠(0000 001X)睡眠命令将器件置于断电模式。 发出 SLEEP 命令后、器件完成当前转换、然后进入断电模式。 请注意、这个命令不会自动关闭内部电压基准;更多细节请见针对每个器件的 MUX1部分中的 VREFCON 位。 要退出断电模式、请发出 WAKEUP 命令。 单次转换可通过发出 WAKEUP 命令后跟 SLEEP 命令来执行。 WAKEUP 和 SLEEP 都是使用 START 引脚控制器件的软件命令等效项、如图46所示。
有关与器件通信的特定过程示例、请参阅 ADS1146数据表中的第10.1.7节。