This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1146:关于 ADS1146进行单次转换

Guru**** 2500715 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942960/ads1146-about-ads1146-as-single-conversion

器件型号:ADS1146

大家好、我想使用 ADS1146进行单次转换。 以下流程是否正确?
1.上电复位
2.发送 SDATAC
3.配置寄存器
4. WAKEUP->SYNC->等待延迟低->RDATA->睡眠
此过程是否正确?

~~~您的想法

"="">有道词典
ADS1146的 A s……
详细X μ A
ads1146单个转换 μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

     数据表的第10.1.7节伪代码示例提供了可能有所帮助的示例代码流。  

    如果 START 置为高电平、则不需要 WAKEUP 命令、但您的流程是正确的。 如果您有其他问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、我将 START 引脚设置为高电平、因此如果不使用 WAKEUP、具体过程是什么?
    是否是同步->等待延迟低到>RDATA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    参考:

    9.5.3.1唤醒(0000 000x)在发出睡眠命令后使用 WAKEUP 命令为器件加电。 执行 WAKEUP 命令后、器件在第8个 SCLK 的下降沿上电。

    9.5.3.2睡眠(0000 001X)睡眠命令将器件置于断电模式。 发出 SLEEP 命令后、器件完成当前转换、然后进入断电模式。 请注意、这个命令不会自动关闭内部电压基准;更多细节请见针对每个器件的 MUX1部分中的 VREFCON 位。 要退出断电模式、请发出 WAKEUP 命令。 单次转换可通过发出 WAKEUP 命令后跟 SLEEP 命令来执行。 WAKEUP 和 SLEEP 都是使用 START 引脚控制器件的软件命令等效项、如图46所示。

    有关与器件通信的特定过程示例、请参阅 ADS1146数据表中的第10.1.7节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢~~、我将试一下 Taday~~