This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB49EVM:TI 板 USB 连接问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB49EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950153/ads42jb49evm-ti-board-usb-connection-issues

器件型号:ADS42JB49EVM

大家好、

我将 ADS42JB49EVM 板与笔记本电脑一起使用、但在某种程度上、我在 USB 连接的 GUI 工具上遇到了问题。

在 GUI 安装后、它工作一次、但我重新启动了 TI 电路板、现在我无法从笔记本电脑连接到已通电的 TI 电路板。

以下消息将持续显示:

"FTDI 设备未正确连接

FT_DEVICE_NOT _未找到

未找到 FT 设备

请检查 USB 设备连接是否正确、然后按"重新连接 FTDI"

按下"Continue"将把 GUI 切换到仿真模式。"

我可能会安装 FTDI 驱动程序、但我还没有找到这些驱动程序。

感谢您的帮助、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维:

    奇怪。  它最初起作用这一事实是一个好迹象。  这告诉我 EVM 硬件可能可以正常运行。  以下是一些要尝试的操作:

    • 拔下并重新插入 USB 电缆以重新建立 USB 链路
    • 以"以管理员身份运行"模式运行 ADS GUI
    • 卸载 ADS GUI、然后重新安装
    • 转至 USB 下的 Device Manager (设备管理器);验证 USB 是否识别 ADS HW 板

    -RJH