Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB49EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS42JB49EVM 大家好、
我将 ADS42JB49EVM 板与笔记本电脑一起使用、但在某种程度上、我在 USB 连接的 GUI 工具上遇到了问题。
在 GUI 安装后、它工作一次、但我重新启动了 TI 电路板、现在我无法从笔记本电脑连接到已通电的 TI 电路板。
以下消息将持续显示:
"FTDI 设备未正确连接
FT_DEVICE_NOT _未找到
未找到 FT 设备
请检查 USB 设备连接是否正确、然后按"重新连接 FTDI"
按下"Continue"将把 GUI 切换到仿真模式。"
我可能会安装 FTDI 驱动程序、但我还没有找到这些驱动程序。
感谢您的帮助、
David。