请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC37J82 您好!
我们 在设计中使用 DAC37J82、根据 DS、模拟 输出 顺从范围为:最小值:-0.5V 和最大值0.6V。
有注释:
"
请注意、节点 IOUTP 和 IOUTN 上的合规电压不应超过该电压
导致信号失真增加。
"
如果我们的信号电平 为0V 至1V、则 在每个端口 IOUTP 和 IOUTN 上(例如 LFM 类型)。 我看不到任何信号失真或削波,为什么?
您是否建议仍 在 -0.5V 至 0.6V 的范围内?
谢谢
Ilia
IOUTP 和 IOUTN