This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:DAC37J82

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950346/dac37j82-dac37j82

器件型号:DAC37J82

您好!

我们 在设计中使用 DAC37J82、根据 DS、模拟 输出  顺从范围为:最小值:-0.5V 和最大值0.6V。

有注释:

"

请注意、节点 IOUTP 和 IOUTN 上的合规电压不应超过该电压
导致信号失真增加。

"

如果我们的信号电平 为0V 至1V、则 在每个端口 IOUTP 和 IOUTN 上(例如 LFM 类型)。  我看不到任何信号失真或削波,为什么?

您是否建议仍 在 -0.5V 至 0.6V 的范围内?

谢谢

Ilia

IOUTP 和 IOUTN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilia、

    我们仍然建议 IOUTP 和 IOUTN 引脚上的电压保持在合规范围内。

    每个引脚上的电压不应超过合规范围、-0.5V 至0.6V。 但是、使用正确的输出电路、您可以将其转换为所需的0V 至1V 信号。

    您是否能够共享 DAC 输出的原理图?

    此致、

    David