This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8698:需要 ADS8698损坏分析支持

Guru**** 2690305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943245/ads8698-ads8698-damage-analysis-support-need

器件型号:ADS8698

尊敬的同事:

我们的客户仪器使用 ADS8698、ADS8698和 MCU 位于不同的 PCB 中、两个电路板通过导电滑环连接。

最近、他们针对该仪器进行了 EMC 测试、ADS8698在 EMC 测试中是正常的。 但当他们完成 EMC 测试并返回办公室时。 仪器比异常为2/40。 每个仪器都有1个 ADS8698。

他们发现 ADS8698异常。 详细信息如下:

读取 器件特性选择控制寄存器(地址= 03h)寄存器、ADC 无输出。

2.使用万用表测试 ADS8698IDBT PIN5 (REFIO)、PIN7 (REFCAP),电压相同,为4.035V。

3.使用万用表测量 ADC AGND 和 DGND 之间的电阻约为20欧姆。 注意:ADC 电路板的 AGND 和 DGND 在没有任何连接的情况下进行隔离、即模拟电源和数字电源是隔离的、正常情况下、电路板上两个电源之间的电阻是无限的。

此外、导电滑环在运行期间可能会出现导通电阻波动、从而导致电源或通信电压波动。

那么、您能给我们一些建议来找出原因吗?  

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    请帮助澄清和确认以下问题:

    这 两个 ADC 器件是否已被永久损坏?

    2.客户所做的 EMC 是什么? 什么级别?

    3. 客户是否使用2层电路板?

    4.  您说的模拟引脚的 GND 和 ADC 引脚33上的 DGND 之间没有任何连接吗? 如果是、这是最大的问题、因为它们之间的电势电压应保持在特定的电压范围内、以确保器件安全。 强烈建议为 AGND 和 DGND 使用单个实心接地层。

    此致、

    戴尔