This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:AFE5808A 抗混叠滤波器问题

Guru**** 2924920 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950015/afe5808a-question-for-afe5808a-anti-aliasing-filter

器件型号:AFE5808A
主题中讨论的其他器件:AFE5809

大家好、

从 AFE5809的数据表中、我们将看到一个 LPF 滤波器设置、如下所示、我们的客户想知道我们在 AFE5808A 内部是否也有类似的滤波器设置、您能帮助检查一下吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、  

    数据表是描述功能的官方文档。  AFE5808A 数据表中不存在此5MHz 滤波器  

    因此 、该功能仅在 AFE5809中退出。  

    如果客户希望具有该功能、则可以使用 AFE5809。  

    谢谢!