This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:开始使用 ECG 导联的更多信息?

Guru**** 2541890 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940623/ads1293evm-more-info-on-the-ecg-leads-to-get-started

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1293ADS1298

我从 Bangg正常 公司购买了一个模块 、可以轻松获取 3.5mm 导联 、因为我担心获取 ADS1293EVM 的 ECG 导联。 在介绍文档和可用的示例代码时、我很高兴地说、一切都很清晰且易于遵循。 不幸的是、我正遇到一个小问题、在那里我会得到读数、直到引线连接到读数为0的位置。

我决定使用 ADS1293EVM、以消除廉价模块或3.5mm 引线的可能性。 但我一直处于停滞状态、因为我不知道是什么导致了连接器的安装。 是否有人推荐某些器件或我应该查找的器件?

虽然我仍然想获取正式模块、但本论坛能否为我拥有的设置提供支持、还是仅提供官方开发套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    对于我们的 ADS1298/6/4系列 ECG EVM、我们有支持的 ECG 电缆、可通过 SVTRONICS 购买(请参阅下面的链接)。 ADS1293EVM 可选择当前缺货的4引线 ECG 电缆、因为 ADS1293上的 INP/INN 通道可通过灵活的路由开关块进行配置。

    https://svtronics.com/med/bio-cables?product_id=29/

    另一种选择是使用您拥有的3.5mm 引线电缆构建您自己的电缆。 这将要求您将电缆直接焊接到 ADS1293EVM 或连接的 DB9连接器。

    我们将为您解答与器件相关的任何问题以及官方 ADS1293EVM 的设置提供支持。 如有任何硬件问题、请联系原始硬件提供商。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS1293EVM 和一个带有两个3.5mm 母头适配器的无焊 DB9连接器与我拥有的引线电缆配合使用非常好。  ADS1293EVM 可耐受5V 电压吗? 手册中没有提到过这一点、但 ADS1293数据表中说数字 IO 上的电压< 3.6V。

    这次我使用了一个3.3V 北欧芯片、因为我怀疑第一个芯片可能通过将其连接到5V MCU 而熔断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    很高兴知道您能够使用 DB9连接器为 ADS1293EVM 使用当前电缆。

    ADS1293EVM 当前仅支持3.3V 的 VDD 和 VDDIO、可通过 USB 电源或外部电池供电。 ADS1293器件将在2.7V 至5.5V 的 VDD 和1.65V 至3.6V 的 VDDIO 下工作。 请参阅下面的建议运行条件。

    谢谢。

    -TC