This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 ADC f (clk)、转换时间、采集时间的问题

Guru**** 2555730 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948932/question-about-adc-f-clk-conversion-time-acquisition-time

主题中讨论的其他器件:ADS7223

您好!

我想知道、如果我更改 f (clk)、 转换时间和采集时间会如何变化?

如果我想 提高系统精度, 它与 f(clk)有关吗?

最好有相关的技术文档。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    要回答您的问题、我们需要知道您使用的器件是什么。  您能否提供器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 ADS7223、

    我想知道如果我更改 f (clk)、 转换时间和采集时间会如何变化?

    2.如果我想 提高系统精度, 它与 f (clk)有关吗?

    最好有相关的技术文档。

    BTY、吞吐率是否等于采样率、单位为?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 ADS7223及其配套器件、f (clk)并不真正控制采集时间。  不过、它确实控制转换时间。  12位器件需要14个时钟周期才能完成其转换周期。  转换完成后、器件会自动返回到采集模式。  在下一次应用 CONVST 输入之前、它将一直保持在采集模式。

    为了提高精度、您可以更长时间地保持采集模式(在应用 CONVST 之间有更多的时间)、但会以吞吐量为代价。  例如、在1MSPS 的最快吞吐量和20MHz 的 f (clk)下、最小采集时间为100ns、假设每1uS 应用一次 CONVST。  如果将 f (clk)保持在20MHz、并将 CONVST 应用之间的时间增加100ns、则采集时间增加100ns。  您的吞吐量现在为1.1uS 或909kSPS。