This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC11001A:AGND 输出

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC11001A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948609/dac11001a-agnd-out

器件型号:DAC11001A

数据表显示输出电压以 AGD-OUT 为基准(数据表第4页)。 但根据输出电压公式(数据表第23页)、电压以 VREFN 为基准。 DAC11001A 中 AGD-OUT 的内部连接如何? 您能否提供简化版原理图?

是否可以使用运算放大器驱动 AGND 输出?

我有一个具有一个基准的多通道系统(VREFP=7V、VREFN=0V)。 根据数据表、输出电压以 AGND-OUT 为基准、但 AGND-OUT 应与 VREFN 具有相同的电位。

其思路是使用运算放大器缓冲 VREFN 电压、并在每个 DAC 上驱动 AGND 输出以防止交叉点。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC11001A 的输出仅以 AGND_OUT 为基准。 从输出方程式中,您如何获得 DAC 输出称为 VREF_N?

    假设 VREF_P = 5V 且 VREF_N =-5V、DAC 输出范围为+5至-5V、这就是解释。

    您可以使用运算放大器缓冲 AGND_OUT、并连接到每个通道的基准接地电路、以最大程度地减少通道之间的串扰。

    请参阅下图了解多通道接地方案。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我明白了。

    但我的应用程序中有不同的配置。 我只有一个基准、我有两个 DAC、它们构建一个差分对。 相关输出电压为 DACOut1 - DACOut0。

    由于 DAC 基于 R2R 网络、我不知道如何连接 AGD-OUT? 您能对此进行澄清吗? R2R 网络仅介于 VREFP 和 VPREFN 之间。

    您建议如何最大限度地减少串扰?

    此致、
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法分享器件内部架构的详细信息。

    该 R2R DAC 不是直接 R2R 架构。 我们使用分段和其他技术来改进我们的参数、因此很难详细介绍架构、我不会分享这些细节。  

    现在回到避免串扰的问题、对于您的系统、您可以使用单个参考 IC、而不是短接 AGND_OUTS。

    此外、确保负载 GND 和 AGND 之间只有单点短路。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 "请勿短接 AGND_OUT"的具体含义是什么? 我应该将其保持浮动?
    我认为 AGND_OUTS 应该连接到 AGND 的某个位置吗? 如果我这么做、我将使 AGND_OUTS 短路。

    另一个问题:电流是否流经 AGD_OUT? 如果是、有多少?

    此致、
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思是 说"请勿短接 AGND_OUTS " 是指通道之间的情况。  您需要将各个通道的 AGND_OUT 短接为 AGND、并将其星形连接到电路板上。 没有静态电流流流过 AGND_OUT。 我们在内部将 AGND_OUT 连接到 去毛刺滤波器电路的跟踪和保持电容器。  

    在布局方面、由于 AGND 对于两个通道都是公共的、因此它将会短路。 您的负载侧电路如何? 它是指 AGND 吗?

    您能否与负载共享电路的方框图、以便我们能够找到最佳的接地方案?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的简化图:

    我有一个差分输出通道、但有几个 DAC 通道。 我使用多个 DAC 来降低噪声并提高分辨率。 负载不以接地为基准。 如图所示、负载位于两个输出缓冲器之间。
    我有两个 DAC 组。 第一组是 DAC0和 DAC1。 第二组是 DAC2和 DAC3。 使用5V 基准电压时、第一组产生的电压为3.5V、而第二组产生的电压为1.5V (2.5V 共模)。

    此致、
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您的输出本质上是差分的、并且负载不以 GND 为基准、因此我建议使用以下接地方案。

    1.在 单点连接 REFGND、AGND 和 AGND_OUT、最好是板上的星型连接。  

    2.具有单独的 DGND 平面并在一个点短接上述接地。

    3.确保所有数字信号都以 DGND 平面为基准、并且平面之间没有模拟和数字信号交叉。

    4、具有一个以 REF_GND 为基准的单个参考 IC、并扇出到所有 DAC。

    5.如果您对 DAC 对使用不同的基准 IC,则此建议不适用。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。 除了 DGND 层、我听从了您的建议。 由于某些限制、我无法具有单独的 DGND 和 AGND 平面。
    相反、我使用一个常见的连续 GND 平面、但将模拟和数字信号分开。

    此致、
    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该可以正常工作。

    您能否将布局发送给我、以便我可以查看它? 如果您不能在 e2e 中共享、我们可以将此内容发送到电子邮件对话。

    请发送电子邮件至 a.k@ti.com

    此致、

    AK