This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568EVM-PDK:ADS8568的 FPGA 源代码(VHDL)

Guru**** 1185630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942699/ads8568evm-pdk-fpga-source-vhdl-code-for-ads8568

器件型号:ADS868EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8568

尊敬的先生:

为了从 ADS8568采集的数据的主信号处理中卸载 MCU、我们希望在 Delfino MCU 的 FPGA 扩展之间实现自主 QuadSPI 接口、该接口还支持该 ADC 芯片的所有其他软件可控功能(菊花链、过采样模式、输入范围...)。 因此、我们希望 PLD 的 VHDL 代码能够实现该功能...

此致

Nenad   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nenad、您好!

    感谢您的发帖和对 ADS8568的关注。 遗憾的是、我们没有任何可以提供的 VHDL 代码。

    此致、