请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS868EVM-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS8568
尊敬的先生:
为了从 ADS8568采集的数据的主信号处理中卸载 MCU、我们希望在 Delfino MCU 的 FPGA 扩展之间实现自主 QuadSPI 接口、该接口还支持该 ADC 芯片的所有其他软件可控功能(菊花链、过采样模式、输入范围...)。 因此、我们希望 PLD 的 VHDL 代码能够实现该功能...
此致
Nenad