This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:用于测量常规生物电势的数字滤波器设置问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/938518/ads1293evm-questions-for-digital-filter-setting-to-measure-general-biopotential

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1293

您好!

对于 ADS1293及其评估套件的使用、我有一些简单的问题。

本产品的描述是"用于生物电势测量的模拟前端"、尽管它似乎主要针对 ECG 测量进行了优化。

是否可以将 ADS1293用于常规生物电势、例如 EMG?

如果是、如何停用数字滤波器?

我知道有一些名为'DIS_EFILTER'的寄存器被描述为'ECG filter disabled'。

如果我将这些寄存器设置为"1:禁用 ECG 滤波器"、那么是否要忽略所有与滤波器(R1_RATCH_CHX、R2_RATE 和 R3_RATC_CHX)相关的寄存器?

谢谢、

南浦金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namho、

    我也检查了 ADS1293数据表、数据表中没有记录这些信息。

    我必须与设计团队进行检查并运行一些测试、以检查寄存器位是否禁用了 SINC 滤波器。

    您还可以使用 ADS1293 EVM 进行终端测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namho、

    我还没有为您提供解决方案、需要在 EVM 上运行一些测试。

    您是否已在 EVM 上最终检查过此项?