Other Parts Discussed in Thread: ADS1293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1293EVM 主题中讨论的其他器件:ADS1293
您好!
对于 ADS1293及其评估套件的使用、我有一些简单的问题。
本产品的描述是"用于生物电势测量的模拟前端"、尽管它似乎主要针对 ECG 测量进行了优化。
是否可以将 ADS1293用于常规生物电势、例如 EMG?
如果是、如何停用数字滤波器?
我知道有一些名为'DIS_EFILTER'的寄存器被描述为'ECG filter disabled'。
如果我将这些寄存器设置为"1:禁用 ECG 滤波器"、那么是否要忽略所有与滤波器(R1_RATCH_CHX、R2_RATE 和 R3_RATC_CHX)相关的寄存器?
谢谢、
南浦金