This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:ODR 设置和数据采样速度问题

Guru**** 2768575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940672/ads1293evm-questions-for-odr-setting-and-data-sampling-speed

器件型号:ADS1293EVM

您好!

我正在为我的应用找到最佳寄存器配置、我遇到了一个无法理解的问题。

采用默认3引线配置(R1_RATE CH1=4、R2_RATE =5、R1_RATE CH1=6、R2_RATE CH1=4、R2_RATE CH1=6)、 ADS1293EVM 似乎以正常速度读取数据。

详细而言、在捕获模式下读取数据几乎需要60秒:采集60秒

但是、当我更改数字滤波器设置 (R1_RATE CH1=4、R2_RATE =8、R1_RATE CH1=16、 R2_RATE CH1=4、R2_RATE CH1=128)时、 ADS1293EVM 红色数据异常快速。

在捕获模式下读取数据只需大约40秒:采集60秒

这种情况下的问题是什么? 为了使模块正常工作、我应该重新配置哪些寄存器?

此外、当我使用 捕获模式:采集运行 EVM 时、我发现有时不会显示整个采集的数据、而是最后1或2秒的数据、 因此我无法保存这些数据。

它似乎取决于数字滤波器寄存器设置。 在这种情况下、您有什么想法吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namho、

    您能否为您正在执行的两项测试澄清数字滤波器设置? 我只能看到 R1和 R2抽取率设置、但不能看到 R3设置。  

    对于您遇到捕获问题的第二次测试、您能否检查一下在这种情况下您的数据就绪引脚源设置是什么? (参见数据表图 对于 DRDYB_SRC 设置为69)。 您可以根据要捕获的 PACE 或 ECG 来设置 DRDYB_SRC 寄存器。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第3个通道的 ODR 设置如下:

    R1_RATCH_CH=8、R3_RATCH_CH3=6

    在这两种情况下都保留了此设置(默认的3导联配置,并且由自己重新配置)。

    DRDYB_SRC 为001000:CH1 ECG。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namho、

    我仍然不清楚您打算如何处理应用中可编程数字滤波器的不同抽取率。 以下是一些您可能认为有用的建议。

    请参阅数据表中的第8.3.7节、了解如何为每个通道设置可编程数字滤波器、以及表8、9、10和11中针对这些设置的相应 ODR 速率。 这些表还将显示不同的运行模式、允许您根据应用的要求优化性能和功耗。

    数据表中还有一个关于如何为不同 ECG 应用设置这些寄存器值的明确示例(请参阅第9.2节)。 如果您能够将上述信息用于您的应用设置、请告知我们。  

    谢谢。

    -TC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我的意思是、当我更改 ODR 设置时、ADS12936EVM 以异常快的速度采集数据。

    在默认的3导联配置下、它似乎能够正常采集数据。

    但是、当我将 ODR 更改为低时、模块获取数据的速度太快。 它仅在40秒内就完成了60秒数据采集

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用默认的3导联 ODR 设置( R1_RATE CH1=4、R2_RATE =5、R1_RATE CH1=6、R2_RATE CH1=4、R2_RATE CH1=6)采集数据、

    其中 FS_HIGH_CHX=0 (时钟频率=102.4kHz)或1 (时钟频率=2014.8kHz)。

    当 FS_HIGH_CHX=0 时、数据采集速度正常、但当 FS_HIGH_CHX=1时数据采集速度太慢。

    我知道 FS_HIGH_CHX 负责分辨采集的数据和功耗、但不负责数据采集速度。

    是否有误解?

    我有疑问的一点是、测量抽头中 BATLOW 的符号是绿色的、因此 EVM 可能无法正常工作。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namho、

    我将与团队进行核实、并尽快与您联系。 谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namho、

    我看到您对默认 ODR 设置以外的数据捕获问题所指的内容。 在软件 GUI 中执行数据捕获的方式似乎存在一些不一致的地方。 我目前没有解决方案、但我将进一步调查、并将告诉您是否可以了解有关此主题的更多信息。  

    感谢您的耐心等待。

    -TC