Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM
您好!
我正在为我的应用找到最佳寄存器配置、我遇到了一个无法理解的问题。
。
采用默认3引线配置(R1_RATE CH1=4、R2_RATE =5、R1_RATE CH1=6、R2_RATE CH1=4、R2_RATE CH1=6)、 ADS1293EVM 似乎以正常速度读取数据。
详细而言、在捕获模式下读取数据几乎需要60秒:采集60秒
。
但是、当我更改数字滤波器设置 (R1_RATE CH1=4、R2_RATE =8、R1_RATE CH1=16、 R2_RATE CH1=4、R2_RATE CH1=128)时、 ADS1293EVM 红色数据异常快速。
在捕获模式下读取数据只需大约40秒:采集60秒
。
这种情况下的问题是什么? 为了使模块正常工作、我应该重新配置哪些寄存器?
。
、
、
此外、当我使用 捕获模式:采集运行 EVM 时、我发现有时不会显示整个采集的数据、而是最后1或2秒的数据、 因此我无法保存这些数据。
它似乎取决于数字滤波器寄存器设置。 在这种情况下、您有什么想法吗?
。
谢谢、