This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:AFE4490SPO2EVM 无法安装无符号驱动程序

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947736/afe4490spo2evm-afe4490spo2evm-can-not-install-unsigned-driver

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

您好的支持团队:

我购买 AFE4490SPO2EVM 。

但我无法安装驱动程序。

随附的图片是 PC 的屏幕截图。

不会有 AFE44X0SP2-FE EVM。

只有 USB 器件(COM3)。

我尝试按住键盘的 Shift 按钮+重新启动以禁用驱动程序签名强制。

但无法更新驱动程序。

我看到了 E2E 论坛、发现有签名的驱动程序?

请帮我发送带签名的驱动程序吗?

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、将来、

    我已将文件共享到您的电子邮件地址、并将关闭此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持团队:

    我已经安装了 NI 软件。

    第一张图片是我安装的 NI 运行时程序包。

    但我仍然无法运行 GUI。

    第二张图片显示了错误。

    是否需要安装更多软件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    AFE4490 EVM GUI v2.2需要 LabVIEW 运行时引擎版本2014、看起来您已经安装了版本2020。

    RTE 版本2020与版本2014不向后兼容。

    您能否按照以下步骤操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一张图片是 AFE44x0SPO2EVM GUI V2.2错误。

    第二张图片是我安装的 NI 软件。

    但请按照以下步骤操作。

    但这不奏效。

    我不知道发生了什么错误?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、将来、

    似乎您已经安装 了64位版本的 LabVIEW RTE、但您将安装32位版本。

    很抱歉、因为我之前的指示中不清楚。

    我们已经使用 LV RTE 2014 (32位)、VISA RTE 2016 (32位)测试了 v2.2 GUI、没有发现任何问题。