请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DL3200 您好,那里:
我们感兴趣的信号是具有偏置电压(0.9V)的信号、但 ADC12DL3200的输入共模电压为0V。
信号带宽范围为直流至几百 MHz、因此我们只能使用直流耦合接口。 我们如何转换
使用直流耦合器时、0.9V 偏置电压至0V Vicm? 您能否展示适用于 ADC12DL3200的电平位移电路?
谢谢。
姚华
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,那里:
我们感兴趣的信号是具有偏置电压(0.9V)的信号、但 ADC12DL3200的输入共模电压为0V。
信号带宽范围为直流至几百 MHz、因此我们只能使用直流耦合接口。 我们如何转换
使用直流耦合器时、0.9V 偏置电压至0V Vicm? 您能否展示适用于 ADC12DL3200的电平位移电路?
谢谢。
姚华