This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:如何使用直流耦合将偏置信号连接到 ADC12DL3200

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941417/adc12dl3200-how-to-interface-a-biased-signal-to-adc12dl3200-using-dc-couple

器件型号:ADC12DL3200

您好,那里:

我们感兴趣的信号是具有偏置电压(0.9V)的信号、但 ADC12DL3200的输入共模电压为0V。

信号带宽范围为直流至几百 MHz、因此我们只能使用直流耦合接口。 我们如何转换

使用直流耦合器时、0.9V 偏置电压至0V Vicm? 您能否展示适用于 ADC12DL3200的电平位移电路?

谢谢。

姚华  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    姚华:

    有几个选项。  

    • 如果信号不是真正地下降到直流、而是非常低的频率、那么您可以使用一个非常大的电容器进行交流耦合。
    • 如果您可以访问负电压、则电阻转换网络可以在 ADC 输入端实现0V
    • 您可以添加一个运算放大器缓冲器、该缓冲器将主动转换为0V 输出共模
    • 如果~20dB 的损耗是可以接受的、那么简单的分压器降低到0.1V 就足够了

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hopper:

    电阻转换网络是否如下图所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  可以了。  -RJH