请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8588SEVM-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS8588S
为了测试 ADS8588SEVM、我们将通过 MSO 生成不同的模拟信号并插入 ADC 通道(JP1)的输入端、 在50Hz 至6kHz 的低频信号下、我们将获得令人满意的结果、但当我们将频率增加到超过6kHz 时、信号幅值会受到影响、或在 ADC 输出端获得比输入原始信号更低的振幅值。 请参阅附件。
根据16KHz (+5V 范围)和24kHz ( +10V 范围)的-3dB BW 增益设置、在使用其 EVM GUI 时、我们在这些频率(16KHz 和24kHz)下几乎获得60%的振幅。 您能解释一下较高频率下振幅下降的原因吗?