This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:未从 ADC32RF45 EVM 获取参考时钟

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, LMX2582, LMK04828, ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940270/adc32rf45evm-not-getting-reference-clock-from-the-adc32rf45-evm

器件型号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45LMX2582LMK04828ADC32RF80

您好、先生、

我们将 ADC32RF45 EVM 板用于 Polarfire 收发器。

输入射频频率:信号发生器150 MHz

OSCin:122.88兆赫

时钟源为 LMX2582至 ADC 为1536Msps

根据 ADC 的数据表、LMFS = 4421

具有复杂输出的 DDC 单频带  

在 JESD204b 配置中、k = 8

请求同步

k28.5混合 ADC

对于 LMK0408输出时钟部分:8分频

请建议我获取 ADC 的参考时钟以及 SYNC 和 SYSREF 生成

谢谢

Roja Veereddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roja、

    您使用的抽取因子是什么?  

    对 EVM 进行编程后、您是否看到 LED D4 (PLL2锁定)亮起? 该绿色 LED 应在对 LMK 进行编程后亮起。

    对于1536MSPS 模式、当使用 TSW14J56EVM 时、 在单击"Program EVM"按钮后、在 HSDC Pro 中进行捕获之前、要正确设置 FPGA 输出时钟、必须将"CLKout 0和1"的 DCLK 分频器加倍(在"LMK04828"选项卡中的"时钟输出"选项卡中、如下所示)。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    我们使用的抽取因子是 x4

    我们使用的 PLL 模式是40倍

    在 EVM 编程期间、PLL2已锁定、LED 变为绿色。  

    请建议我们从 LMK04828获取 FPGA 的参考时钟

    我已经使用16分频的时钟进行了测试、但我们没有获得参考时钟。  

    谢谢

    Roja Veereddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roja Veereddy、

    我已经使用 TSW14J56EVM 验证了 ADC32RF45EVM 上的此模式。 我能够使用 ADC32RF80_40x_LMF_4421 (在选择 ADC 下拉菜单中)在 HSDC Pro 中捕获 ADC 输出数据。 这意味着 TSW14J56EVM 接收到192M FPGA JESD 时钟。

    EVM GUI 配置屏幕截图:

    单击"Program EVM"按钮后、在 HSDC Pro 中进行捕获之前、要为1536MSPS 正确设置 FPGA 输出时钟、请在"LMK04828"选项卡中的"时钟输出"选项卡中双 DCLK 分频器、如下所示。  

    您还提到编程期间 LED D4打开(绿色)、因此 LMK PLL 2锁定在3072MHz。 使用/16分频器时、DCLKOUT0输出应为192MHz 时钟。该时钟网络名称在 ADC32RF45EVM 原理图中为'FPGA_JESD_CLKP/M'  。该时钟连接到 FMC 引脚 D4和 D5。 请仔细检查是否探测了正确的针脚。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    我们使用的是 polarfire FPGA。

    其中、我们使用收发器 IP 和 JESD204b RX IP。

    在收发器 IP 中:

    我们已经给出了5Gbps 的 RX 数据速率

    CDR 参考时钟频率为125MHz。

    在 JESD204b IP 中:

    我们已经给出了 LMFS 为4 4 2 1

    k = 9

    转换器分辨率为16

    每个样本的总位数为:16

    是否需要进行任何更改才能获得输出。

    我正在尝试在芯片范围中看到输出、我不会执行同步、并且 JESD204b RX 输出 CGS 错误给出"1111"

    同步未开始  

    请、您能否建议我对这些配置进行任何更改、因为我已正确指定引脚、并且我已正确设置 GUI 配置、但我仍然无法获取数据和同步。

    Thnaks

    Roja Veereddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roja Veereddy、

    对于该模式、默认情况下、RX 通道速率为 7.68Gbps、GUI 编程的 K 为16。  

    可以在下面的 e2e 线程中找到通道速率计算:

    另请注意、默认情况下、GUI 配置会反转 SYNCB 极性。 可以使用 GUI 中的以下突出显示复选框来更改它。

    此致、

    Vijay