This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:内部测试信号的用途是什么? 精度如何?#39?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/947909/ads131m04-what-are-internal-test-signals-intent-for-how-s-the-precision

器件型号:ADS131M04

您好!

我正在评估 ADS131M04、发现内部测试信号令人困惑。 规范中描述了8.3.9、它们"对故障排除和诊断很有用"。 它是否专为增益校准而设计?

我在以下步骤中测试了一个芯片:

‰我们的精密电源连接+/- 1.100V、ADC 的读数约为0x755a10和0x8aa600、因此我可以假设增益误差低于0.1 μ V、这比我们的电源更精确。  

2.测量 MUXn[1:0]= 10和11、"正直流测试信号"和"负直流测试信号"的通道。

结果大约为0x105e70 ~ 0x106120、在通道之间变化。 这大约为0.128 Vref、与"标称值2/15×VREF"的值相差4%。

图 a.正/负测试信号的原始测量值。 一种颜色的相同信道。

我的问题是关于这个比率

它有多稳定? 我的意思是温度、老化...如果它足够稳定、我可以将它用作校准源。

2.芯片、批次之间的误差偏差如何? 这将影响我们校准整个系统的方式。

此致、

Zhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhe、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖。

    内部测试信号精度不是单独指定的、因为它直接来自内部基准电压。 内部基准的典型值为1.2V +/- 0.1%、最大漂移为20ppm/C

    内部测试信号用于验证 ADC 功能和性能。 它不是器件的输出、因此可用于校准整个信号链。 它也不能用于增益校准、因为这需要两个不同的 ADC 输入电压和一个恒定的 ADC 增益来估算 ADC 传递函数中的增益误差。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    那么、关于测量、我能否假设内部测试信号 导出容差为5%? 因为它直接源自更加精确的内部基准电压。 如果我想通过这些测试信号验证 ADC 是否工作、我应该设置什么阈值?

    在增益校准方面、毫无疑问、我们将在外部进行、以包括信号链。 我关心的问题是、它很复杂、我们不会在板上执行它。 根据我的经验、具有 PGA 的 ADC 在每个增益系数下具有不同的误差级别、我建议 使用测试信号来取消这些误差级别、因此我们的外部校准将非常简单。 这在严格意义上取决于测试信号的稳定性和一致性(芯片间)。 我在规格或您的答案中都找不到任何相关信息。

    此致、

    Zhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhe、

    这些测试信号的目的并不是让我们的客户必须重新确定器件的特性并判断其是否符合数据表规格。 我们使用最终测试计划筛选器件、并且仅运送符合这些测试限制的器件。 因此、在使用这些测试信号时、无需设置激进的阈值。 相反、如何使用这些信号的一个示例可能是调试系统中明显的故障。 为 ADC 生成内部直流电压有助于通过从 ADC 输出中读取已知值来排除通信问题。 这可能会告诉您 ADC 工作正常、任何不可接受的数据都可能是由信号链中其他位置的问题引起的。

    有必要校准不同 ADC 增益设置下的增益误差、这是正确的。 但是、您应该整体校准信号链。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的所有帮助。