This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:DAC8750在4mA 以下校准

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941482/dac8750-dac8750-calibration-below-4ma

器件型号:DAC8750

您好!

在使用 DAC8750 一段时间后、我遇到了一个问题。

DAC 处于4-20mA 模式、输出设置为0x0000 (应为4mA)、但为4.23mA。

如果 DAC 低于4mA、如3.98mA、 我已经成功调整了输出。

但如果超过4mA、我该怎么办?  我认为零校准寄存器不能减少输出?

如果设置为0、则输出高于4mA。 如果我减小或增大增益/零点校准的值、则0x0000处的输出仍然为4.23mA。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melissa、

    正确、偏移和增益校准仅是数字校准。  DAC 本身不能输出低于其0x0000代码的电压。  如果您查看传递函数、您将看到偏移误差会减小、直到达到理想 DAC 输出4.23mA 的程度。  这是零量程误差和偏移误差之间的差异。   

    一种权变措施是在0-20mA 或0-24mA 范围内工作、以便为偏移校准留出更多的余量/余量。

    谢谢、

    Paul