Other Parts Discussed in Thread: DAC8750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8750 您好!
在使用 DAC8750 一段时间后、我遇到了一个问题。
DAC 处于4-20mA 模式、输出设置为0x0000 (应为4mA)、但为4.23mA。
如果 DAC 低于4mA、如3.98mA、 我已经成功调整了输出。
但如果超过4mA、我该怎么办? 我认为零校准寄存器不能减少输出?
如果设置为0、则输出高于4mA。 如果我减小或增大增益/零点校准的值、则0x0000处的输出仍然为4.23mA。
非常感谢