This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8551EVM:我可以#39;t 获得输出电压(保持0V)

Guru**** 2501875 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8551, DAC8550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940797/dac8551evm-i-can-t-get-the-vout-remains-0v

器件型号:DAC8551EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8551DAC8550

我将 DAC8551评估模块与 TC-399评估套件连接以驱动模拟电压、并按 如下方式连接了 DAC8551评估模块引脚:

  1. 电源电压:
    1. J6-3:+5V (Vdd)
    2. J6-5:GND
    3. J6-6:GND
    4. J4-20:+5V (Vref)
  2. 跳线设置功能连接:
    1. W1:为 AVDD 选择+5V 模拟电源。
    2. W2:(1-2)将 VOUTA 路由至 J4-2。
    3. W3:(未连接) 断开 VREFH 与输出运算放大器 U2的反相输入
    4. W4:(3-2)将用户提供的基准从 U4 (如果已安装)、TP1或 J4-20路由到 DAC8550/51/52的 VREFH 输入。
    5. W5:(1-2)输出运算放大器 U2的负电源轨由 VSS 供电以实现双极运行。
    6. W6: 来自 J2-1的(1-2) CS 信号被路由以驱动 DAC8550/51/52的 SYNC 信号。
    7. W7:(未找到) 这是安装 R1时 DAC8550/51EVM 的默认跳线位置。
    8. W15: (未连接)断开输出运算放大器 U2的反相输入与增益电阻 R12的连接。
  3. 串行接头连接:
    1. J2-1:MCU 的 QSPI_CS。
    2. J2-3: MCU 的 QSPI_SCLK。
    3. J2-11: MCU 的 MTSR (SDI)。

完成此连接后、我运行软件并发送 Din = 32768以获取 Vout =+5V、但 Vout 仍然等于零、并且我尝试了许多 DIN 和 Vout 值仍然为零。

我希望从 J4-2引脚输出。

请注意、QSPI 输出经过测试、以下是输出:
 

请告诉我在连接或使用 评估模块时是否有故障、并帮助我操作评估模块以获得所需的输出电压。

注意:(我没有使用运算放大器、因此我希望 J4-2引脚的 Vout 在使用运算放大器之前获得 DAC 输出、此外、我也没有连接运算放大器的 VCC 和 VSS、因为我希望在 DAC 转换之后输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看示波器快照、我可以看到同步(CS)变为高电平之前只有23个 SCLK (如果我在这里错了、请纠正我的错误)。 在这种情况下、器件会忽略通信。

    您需要在24个 SCLK 满周期内保持 CS 信号为低电平、并且我们对最后一个时钟边沿到 CS 变为高电平的时序要求。

    请相应地调整 SPI 帧、并让我知道之后的结果。 请查看数据表代码段以更好地了解。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示"在正常写入序列中、SYNC 线路在至少24个 SCLK 下降沿保持低电平"、这就是我的示波器快照中发生的情况。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在可以清楚地看到、您有24个 SCLK 下降沿。 我无法正确看到波形。 抱歉。

    在您的 EVM 板中、是否组装了板载基准? 如果是、请移除电阻器 R15。 除此之外、我没有看到您的配置有任何问题。

    您能否再次检查 DAC 引脚附近的所有电压是否正确、尤其是 Vref? 这些波形也在 DAC 侧捕获、对吧? (标记为 R2、R3、R4的电阻器上的探头)

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R15未在 EVM 中找到、此外、所有电压路径都通过了 DAC 引脚和 EVM 上的测试点测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设 DAC 的 Vref 电压为5V。 要快速了解的一点是 、第24个 SCLK 下降沿到同步上升沿之间的延迟是多少、 您可以在这里尝试提供一些延迟吗? 说最小20ns?

    此致、

    AK