This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:SPI 时序

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946239/ads8166-spi-timing

器件型号:ADS8166

我有一位客户计划在3.3V 下运行该器件。

对于70MHz 时钟频率、2.35 <= DVDD <= 5.5V 时、TD_CKDO 的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    我需要与设计团队跟进、看看我们是否可以提供特定的数字。  但是、 对于2.35 <= DVDD <= 5.5V、器件将支持70MHz SCLK 频率、这要求 TD_CKDO 小于1/70M 或<14.2nS。   

    ADS8166运行在早期数据启动模式下、这意味着它在主机捕获的相同时钟边沿上启动数据。  这使得 TD_CKDO 超过 SCLK 周期的1/2、并且仍然满足时序要求。

    我将在1个工作日内回复更新。

    谢谢!

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    我们正在研究这些数据、以了解我们是否可以找到任何其他信息。

    我将在下周的星期二之前提供另一个更新。

    谢谢、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    我们没有找到任何其他数据。  此时、我将结束此主题、但如果有其他问题、请随时发表另一篇文章。

    此致、
    Keith