This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:询问有关 ads1255采样误差的信息

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1255, LM324, LM358, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939939/ads1255-ask-about-ads1255-sampling-error

器件型号:ADS1255
主题中讨论的其他器件: REF5025LM324LM358OPA192

在使用 ads1255芯片收集电压的过程中、I set 寄存器如下:
单端采集、缓冲器打开、增益= 1、自校准打开、采样率为1000sps、(也曾尝试过2000sps)基准电压为2.5V
电压通过单个转换方法收集、收集的电压偶尔会有1mV 的误差、例如1.406v、然后是1.405。 在24位精度下、1mV 的波动是否正常?
是否需要降低 SPS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    无需降低 ADS1255上的采样率。 由于此误差是偶然发生的、因此不应依赖于数据速率。

    您使用的是基准电压源? 它是否是精密基准、例如 REF5025? 是缓冲的吗?

    此外、请注意、当缓冲器=打开时、AINN 上的最小输入信号为0V。 如果您的接地基准出现任何波动、则可能会超出 ADS1255上的绝对输入电压要求。

    如果您可以共享有用的原理图、

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前使用 ads1255芯片进行电压采样

    寄存器配置如下:

    状态= 0x36
    多路复用器= 0x08
    ADCON = 0x20
    DRATE = 0xa1
    IO = 0xe1

    在电路上、aincom 已接地、我采样的是单端采样方法、同步》唤醒、等待 DRDY 处于低电平、然后发送 RDATA-》待机

    首先,我想问这样的设计方案和寄存器配置是否合理

    其次、SPS 设置是否会影响采样精度?

    以下是我收集的数据、连续收集的数据、最后一个是平均值、输入电压高于1V、相对而言、偏差为正负1mV

    当我降低输入电压时、连续采集的误差相对较大、单位为 mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对每次采集使用单次转换模式、每次采集间隔10us。 这是否会影响 ads1255的采样精度? 芯片是否会损坏?
    PS:配置寄存器后、读取的寄存器值也正确。
    其中、复位后、我尝试读取 IO 寄存器的值、发现它与数据表中的值不一致。 芯片能否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Ads1256_038CD58B_.docx

    这个字文档是我调试时的寄存器值记录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    请注意、您使用的放大器(LM324和 LM358)都具有1-2mV 的失调电压(典型值)。 您是否正在校准此项?

    ADS12555的 SELFCAL 选项仅校准 ADC 的偏移和增益误差、而不校准外部系统。 如果要校准系统、则需要施加0V 输入(通常将输入短接至1/2 Vs 电压)进行偏移校准、并施加满量程输入(满量程的~95%)进行增益校准。

    请尝试此操作并让我知道发生了什么。 或选择 OPA192等较低偏移放大器

    布莱恩