This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:ADC128S102数据表查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939809/adc128s102-adc128s102-datasheet-query

器件型号:ADC128S102

大家好、

请确认我的以下理解是否正确。  

ADC128S102在 SCLK 的上升沿对 DIN 进行采样
ADC128102在下降沿 SCLK 上发送 DOUT
3. CS='1'使 DOUT 变为'Z'
4、在 SCLK 周期3到5、ADC 在 SCLK 的上升沿对地址进行采样
在 SCLK 周期4的下降沿、D11出现在 DOUT、数据 DOUT 是来自前一周期地址的数据、而不是当前地址。
6. CS 是否可以永久连接“0”?

提前感谢您的帮助和支持。  

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 该器件在三种不同的条件下进入跟踪模式(或对输入进行采样)。

    A. CS 变为低电平、SCLK 为高电平。 ADC 在 SCLK 的第一个下降沿开始采样。

    b. CS 变为低电平、SCLK 为低电平。 ADC 在 CS 的下降沿自动开始对输入进行采样。 这被视为 SCLK 的第一个下降边沿。

    C. CS 和 SCLK 同时变为低电平。 ADC 在信号的这个下降沿开始自动采样

    ADC 停止对输入进行采样、并在 SCLK 的第5个下降沿将其转换为数字等效器件

    2.正确

    3.正确

    4.正确

    在第5个时钟的下降沿。 其余正确

    6.是的。 但不建议这样做。 虽然您可以在多次转换中通过主机将 CS 保持为低电平,但不建议永久将 CS 连接为低电平。 这样做将消除释放总线的任何可能性、如果发生任何时钟计时或计数问题、CS 将无法释放以解决该问题。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入 Cynthia。