大家好、
请确认我的以下理解是否正确。
ADC128S102在 SCLK 的上升沿对 DIN 进行采样
ADC128102在下降沿 SCLK 上发送 DOUT
3. CS='1'使 DOUT 变为'Z'
4、在 SCLK 周期3到5、ADC 在 SCLK 的上升沿对地址进行采样
在 SCLK 周期4的下降沿、D11出现在 DOUT、数据 DOUT 是来自前一周期地址的数据、而不是当前地址。
6. CS 是否可以永久连接“0”?
提前感谢您的帮助和支持。
此致、Shinu Mathew。