Other Parts Discussed in Thread: ADS1261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1261 您好!
我想使用 ADS1261是一项即将推出的设计,我想弄清楚交流激励频率是否可编程? 我找不到与此相关的寄存器。
设计要求之一是将交流激励周期设置为100ms,您能否验证以下内容是否正确?
交流激励的周期为2xtSTDR、因此我需要根据"表8 "选择运行模式。 转换延迟"、交流激励的周期将是其两倍?
谢谢