This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:ADS7142

Guru**** 2535660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939728/ads7142-ads7142

器件型号:ADS7142

您好、先生、

对于以下问题、您会提供帮助吗? 谢谢。

下面的原理图可以吗?

2.如何计算 I3? 还是可以忽略?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.我建议按照下图连接您的设备。

    还有一个有关将 ADS7142与 NTC 搭配使用 的技术手册、在这里也很有用。

    一些注意事项:AINM 引脚需要接地、不能悬空、电源线路上缺少去耦电容器。 SCL 和 SCA 线路应连接到主机。 还建议监控 BUSY 引脚。

    2.流入器件输入引脚的电流是动态的、它将随着器件采样保持而变化。 您需要对该电流进行平均测量。 根据您想要测量该电流的原因、您不会担心该电流

    此致

    Cynthia