Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
输入通道在 ADS1298的输入通道上饱和。 我们使用的电压为 AVDD +2.5V 和 AVSS -2.5V。 DVDD = 3.3V、基准电压=内部2.4V。
之前、我使用电阻器和电容器将基线电压设置为1.2V (R20 = 2.2MOhm、R19 = 1MOhm、C7 = 4.7uF、如下图所示)、并且它一直在为所有引线正常工作。
但是、当我移除 R 和 C 电平转换器以实现直流导联脱落时。 输入差分频带超出基准电压、因此在少数几个通道中获得值0xFFFF。
请帮助我获取不带 R 和 C 电平转换器电路的稳定(恒定)基线。 所附 ADS1298原理图的下图。 RLD 电路是否正确 ? 也请检查 R41和 C66的值
当所有10个导联都连接到受试者以采集12个导联 ECG 时、每个通道的电压带应始终处于基准电压范围内。 请帮助我实现这一点。
提前感谢。