This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:少引线直线连接

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946406/ads1298-getting-straight-line-for-few-leads

器件型号:ADS1298

 输入通道在 ADS1298的输入通道上饱和。  我们使用的电压为 AVDD +2.5V 和 AVSS -2.5V。 DVDD = 3.3V、基准电压=内部2.4V。

之前、我使用电阻器和电容器将基线电压设置为1.2V (R20 = 2.2MOhm、R19 = 1MOhm、C7 = 4.7uF、如下图所示)、并且它一直在为所有引线正常工作。

但是、当我移除 R 和 C 电平转换器以实现直流导联脱落时。  输入差分频带超出基准电压、因此在少数几个通道中获得值0xFFFF。  

请帮助我获取不带 R 和 C 电平转换器电路的稳定(恒定)基线。 所附 ADS1298原理图的下图。 RLD 电路是否正确 ? 也请检查 R41和 C66的值   

当所有10个导联都连接到受试者以采集12个导联 ECG 时、每个通道的电压带应始终处于基准电压范围内。 请帮助我实现这一点。

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    在移除输入的直流阻断电容器和直流偏置电压时、您是否使用 RLD 对人体进行偏置? 请检查 RLD 输出(ECG_RL)电压是否约为1/2 Vs。 如果没有适当的 RLD 偏置、输入信号将在转换器的输入范围内浮动、从而导致内部 PGA 轨到轨。

    您的 RLD 电路看起来正常。 但是、40Hz (392K 和10nF) RLD 放大器的带宽可能不是最佳选择。 您可能需要增加 RLD 带宽以改善50/60Hz 噪声抑制。  

    ADS129x BIOFAQ 页面上提供了一些有关使用 RLD 放大器的优秀资源。

    使用右腿驱动放大器改善共模抑制

    如何计算 RLD 或偏置放大器的直流增益?

    谢谢。

    -TC