This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:SPI 引脚消耗

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/946172/ads1298-spi-pin-consumption

器件型号:ADS1298

尊敬的 TI 团队:

我需要连续与 MCU 最多8个 ADS1298通信。
但是、我对该函数有消耗限制、我需要尽可能降低功耗。
然后、我想知道信号 MOSI 和 SCLK 输入端的阻抗是多少、从而大致计算我将分配给该函数的功率。
我想它应该是高电平、因为它们只是输入...
请向我提供信息吗?

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    遗憾的是、我们没有输入信号 MOSI 和 SCLK 的特定设计信息。 ADS1298的产品页面上提供了 IBIS 模型、希望您对此有所帮助。  IBIS 模型中的信息仅与封装材料相关(即接合线电感、从接合线到裸片的电容等)。 它不反映设计特性。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    太可惜了…… 无论如何、感谢您的快速回复!