Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298 尊敬的 TI 团队:
我需要连续与 MCU 最多8个 ADS1298通信。
但是、我对该函数有消耗限制、我需要尽可能降低功耗。
然后、我想知道信号 MOSI 和 SCLK 输入端的阻抗是多少、从而大致计算我将分配给该函数的功率。
我想它应该是高电平、因为它们只是输入...
请向我提供信息吗?
非常感谢您的帮助!