Other Parts Discussed in Thread: LMP92066, AMC7834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC7834 主题中讨论的其他器件:LMP92066、
各位专家:
- DAC 输出的开/关稳定时间是多少? 表6.9描述了10uS 的开关特性。 我不清楚是否有一种更快的机制可以在 DAC 的2个预定义状态之间进行转换、这两个状态用于打开/关闭具有200nS 转换时间的外部 PA 的栅极(类似于具有50ns 转换但具有更多通道的 LMP92066)。
请告诉我数据表中是否缺少任何内容。
谢谢、
康妮