This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:稳定时间

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066, AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/945901/amc7834-settling-time

器件型号:AMC7834
主题中讨论的其他器件:LMP92066

各位专家:

  • DAC 输出的开/关稳定时间是多少? 表6.9描述了10uS 的开关特性。 我不清楚是否有一种更快的机制可以在 DAC 的2个预定义状态之间进行转换、这两个状态用于打开/关闭具有200nS 转换时间的外部 PA 的栅极(类似于具有50ns 转换但具有更多通道的 LMP92066)。

请告诉我数据表中是否缺少任何内容。

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    AMC7834具有用于钳位开关模式的电阻路径、但这用于警报/关断事件。  μ 10µs 是一个由输出放大器限制的通用 DAC 稳定时间技术规格。

    我们有一款新器件未在网上发布、可能非常适合。  请直接向我发送电子邮件、告知您的客户机会和应用程序、我可以分享这些信息。

    谢谢、
    Paul