This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7644:AGND 和 DGND 连接

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/945260/dac7644-agnd-and-dgnd-conenction

器件型号:DAC7644

大家好、

我的客户将在一个电路板上使用多个 DAC7644。

他们对 DGND 和接地模式之间的连接有疑问。 它们将热板上的模拟接地和数字接地分开。  在此配置中、如果 DGND 连接到数字接地、则他们担心 DG 的噪声通过 DAC 中的杂散电容耦合到 AGND。 什么是建议接地模式的连接 DG?

我认为 DGND 应该像下图那样连接到其数字接地。 此外、我认为 DGND 和 AGND 应在 IC 附近短路、以保持 DGND 和 AGND 相同的电压电平。 我是对的吗?  

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    您的建议是合理的、因为至少应在器件附近连接接地端。

    通常、我建议客户使用不同的 AGND 和 DGND 区域来布局电路板、但最终将其合并到单个接地。  这是为了防止由错误接地层中的杂散信号引起的额外噪声。

    Henry OTT 先生在这里有一个简单的解释:  

    谢谢、

    Paul