Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, LMK04828, LMX2582
主题中讨论的其他器件:LMK04828、 ADC32RF45、 LMX2582、
我们正在使用 ADC32RFXX EVM GUI 在我们的定制 ADC32RF45板中配置 LMK04828。我们从板载晶体获取到 LMK04828的正确时钟输入、但 DCLK 时钟不会发出。我们将 DCLKOUT0用于 FPGA 的参考时钟。我们将基于 FMC 的 ADC 板安装到 FPGA、如下所示 设置的时钟和射频信号频率的详细信息。
ADC 通道输入为200MHz。
2. LMK04828时钟输入为122.8MHz。
3.在 ADC32RFXX EVM GUI- A 中) ADC 的时钟源设置为 LMX2582到 ADC。
b)内部时钟频率= 1536MSPS。
c) ADC32RF45模式= DDC。
我需要来自此 ADC 板的最大200MHz FPGA 参考时钟。 您能不能帮助我配置 PLL 以及 LMK04828和 LMX2582的其他参数、以获取此参考时钟和 ADC 吞吐量。