This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:来自 ADC32RFXX EVM GUI LMK04828配置

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, LMK04828, LMX2582, ADC32RF45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/937407/adc32rf45evm-from-adc32rfxx-evm-gui-lmk04828-configuration

器件型号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828ADC32RF45LMX2582

我们正在使用 ADC32RFXX EVM GUI 在我们的定制 ADC32RF45板中配置 LMK04828。我们从板载晶体获取到 LMK04828的正确时钟输入、但 DCLK 时钟不会发出。我们将 DCLKOUT0用于 FPGA 的参考时钟。我们将基于 FMC 的 ADC 板安装到 FPGA、如下所示 设置的时钟和射频信号频率的详细信息。

ADC 通道输入为200MHz。

2. LMK04828时钟输入为122.8MHz。

3.在 ADC32RFXX EVM GUI- A 中) ADC 的时钟源设置为 LMX2582到 ADC。

                        b)内部时钟频率= 1536MSPS。

                        c) ADC32RF45模式= DDC。

我需要来自此 ADC 板的最大200MHz FPGA 参考时钟。 您能不能帮助我配置 PLL 以及 LMK04828和 LMX2582的其他参数、以获取此参考时钟和 ADC 吞吐量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    ADC32RFxx EVM GUI 用于配置 TI 的 ADC32RFxxEVM。 您说过您使用的是定制板、您能否澄清您如何使用 GUI?

    您是否为您的定制 EVM 复制了 ADC32RF45EVM 原理图? 定制 EVM 上是否具有相同的 USB 连接;FTDI IC 和 SPI 连接?

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     很抱歉稍后回复、是的、我们使用的原理图与 ADC32RF45EVM 板相同。 我想指定我们只有最大200MHz 的信号发生器、那么您能告诉我们可以使用此信号发生器和 GUI 如何为此频率配置 GUI 参数。 另外、请提供有关 LMK04828参数配置的信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    您是否已将 EVM 的 USB 产品说明编程为"ADC32RFxx EVM"。 使用 FTDI FT_Prog 等程序? 否则、GUI 将无法检测到电路板。 如果 GUI 检测到电路板、您应该会在右上角 USB 状态旁边看到绿色指示灯。

    我已经使用时钟 LMX2582和1536MHz 的 TS14J56EVM 验证了 ADC32RF45EVM 上的 DDC /4模式。 由于这是使用板载时钟、因此您无需使用信号发生器进行时钟输入。  

    单击"Program EVM"按钮后、在 HSDC Pro 中进行捕获之前、要为1536MSPS 正确设置 FPGA 输出时钟、请在"LMK04828"选项卡中的"时钟输出"选项卡中双 DCLK 分频器、如下所示。  

    此致

    Vijay