主题中讨论的其他器件: ADS1260
大家好、
能否使用采样速度小于315us 的 ADS1255?
如果没有、您能否介绍可在5V 或更高电压下使用此条件的器件?
此致。
Kengo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kengo、
fCLK = 7.68MHz 时、ADS1255的最大采样率为30kSPS。
30kSPS = 33us 转换时间、因此可以在小于315us 的条件下持续测量信号。 请注意、总通道扫描时间取决于多个因素、包括输入信号、正在使用的外部多路复用器等
您还可以查看 ADS1260、它是 ADS1255的下一代版本。 该 ADC 的采样率高达40kSPS (25us)
布莱恩
您好 Kengo、
是的、这是我进行连续测量的要点:
"请注意、总通道扫描时间取决于多个因素、包括输入信号、正在使用的外部多路复用器等。"
ADC 的首次转换将使 T18趋稳-这是为了让数字滤波器有时间进行填充。 但是、后续转换将以1/数据速率进行、在本例中为33us、使用数据速率= 30kSPS。 这假设您正在持续测量同一通道上的信号。 例如、如果有阶跃输入、则数字滤波器需要再次填充、转换时间将取决于 T18。
如果您通过通道进行多路复用、则每次测量都需要时间 T18或可能更长、具体取决于通信时间等
这实际上取决于"信号<315us"的含义。
您是否使用 ADS1255连续测量一个输入?
布莱恩