This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:采样率。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1255, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/937398/ads1255-sampling-rate

器件型号:ADS1255
主题中讨论的其他器件: ADS1260

大家好、

能否使用采样速度小于315us 的 ADS1255?

如果没有、您能否介绍可在5V 或更高电压下使用此条件的器件?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    fCLK = 7.68MHz 时、ADS1255的最大采样率为30kSPS。

    30kSPS = 33us 转换时间、因此可以在小于315us 的条件下持续测量信号。 请注意、总通道扫描时间取决于多个因素、包括输入信号、正在使用的外部多路复用器等

    您还可以查看 ADS1260、它是 ADS1255的下一代版本。 该 ADC 的采样率高达40kSPS (25us)

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢你的答复。

    ADS1255具有稳定时间(T18)。
    我应该考虑这一点吗?
    因此、如果我需要小于315us 的信号、应该使用1.5kSPS 还是更高的速率?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    是的、这是我进行连续测量的要点:

    "请注意、总通道扫描时间取决于多个因素、包括输入信号、正在使用的外部多路复用器等。"

    ADC 的首次转换将使 T18趋稳-这是为了让数字滤波器有时间进行填充。 但是、后续转换将以1/数据速率进行、在本例中为33us、使用数据速率= 30kSPS。 这假设您正在持续测量同一通道上的信号。 例如、如果有阶跃输入、则数字滤波器需要再次填充、转换时间将取决于 T18。

    如果您通过通道进行多路复用、则每次测量都需要时间 T18或可能更长、具体取决于通信时间等

    这实际上取决于"信号<315us"的含义。

    您是否使用 ADS1255连续测量一个输入?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    非常感谢您的帮助。

    我了解稳定时间。

    我将 继续测量一个输入信号。

    此致。
    Kengo。