This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S021:时序和 SPI 参考代码

Guru**** 2792305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/936654/adc124s021-timing-and-spi-reference-code

器件型号:ADC124S021

你(们)好。

这两个时序之间似乎有很大不同、但两者都来自数据表。

我可以提出以下问题吗?

客户应遵循哪种时间?

什么是 picure2中的 Z3-Z0?

您能否帮助提供有关如何读取 ADC 数据的参考代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上面的时序图是一样的、除了最后两个信号被切换。  

    请注意、第一个图像是 SDO 之上的 SDI、第二个图像是 SDI 之上的 SDO。 [DOUT=SDO、而 DIN=SDI)

    在 SDO 上、在第二个图像中、Z3到 Z0是前四个零。 在第一幅图像中、它们只是显示为低电平或零。  

    转换数据基于该器件中使用的基准电压(即 Va)。请注意、该器件以二进制形式输出数据、但公式基于十进制代码等效值。

    ADC 输出代码(十进制)=输入电压(V)/LSB (V)

    LSB (V)= VA/2^12 = VA/4096

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Cynthia、

    SDO 和 SDA 是否同时触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在明白了这种混淆、下面是数据表的一个片段、介绍了 SDI 和 SDO。  

    SDI 在 SCLK 的下降沿更改状态。 该器件在上升沿读取 SDI、这意味着 SDI 在 SCLK 的下降沿也最容易更改状态。