This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:如何将 EVM 上的 ADS1261替换为 ADS1260B

Guru**** 2586605 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM, ADS1261, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/936536/ads1260-how-to-replace-ads1261-on-the-evm-with-ads1260b

器件型号:ADS1260
主题中讨论的其他器件:ADS1261EVMADS1261

你(们)好

客户希望使用 ADS1261EVM 评估 ADS1260B。

   是否可以仅通过将 EVM 上的 ADS1261替换为 ADS1260B 来使用 ADS1261EVM 来操作 ADS1260B?

还有其他需要吗?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能就此发表什么意见吗?

    此致、

    大桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请帮帮我。 客户正在等待回答。

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    很抱歉耽误你的回答。

    是的、ADS1260可以替代 ADS1261EVM 上的 ADS1261。

    此 EVM 的固件可与任一器件配合使用。

    但是、GUI 将需要以下文件:
     e2e.ti.com/.../ADS1260.zip

    此 ZIP 文件需要解压缩到  C:\Users\ \Documents\DSEvalSW\Devices  或用户目录,如应用程序选项中配置的: